This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:如何在 Voxel 查看器中校准共相?

Guru**** 2604615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/660304/opt8241-cdk-evm-how-to-calibrate-common-phase-in-the-voxel-viewer

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

您好!  

我在校准 OPT8241时遇到了一个问题 。 在共相校准时 、会出现误差。 如何解决此问题?  谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用摄像机配置文件中的"校准向导"来校准摄像机。 请勿使用工厂校准向导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、我已经解决了这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suramya、

    由于您的问题已解决、我将关闭该主题