This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM96511:需要更多 LNA

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659305/lm96511-more-lna-needed

器件型号:LM96511

大家好、我有一个有关 LNA 的问题。

我想使用 LM96511规格表第8页中的 LM 965系列设计超声波扫描仪

但对于超声波传感器、我需要在 AFE 部件上获得更多的增益。

(LM96511 AFE 的总增益为~50dB、~1nV/rtHz 时需要大约100dB)

那么、您能告诉我 LNA 器件名称 或另一种 LNA 芯片、这样我就可以在 AFE 前面对其进行技术开发了。

非常感谢

Miryeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miryeong、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    不建议在新设计中使用 LM96511。
    我们建议您在设计中使用 AFE5808A/AFE5809。
    对于10MHz 带宽和1V LNA VPP、AFE5808A 的输入动态范围为~98dB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、感谢您的回答。

    但我还有另一个问题、

    是否有~1nV/rtHz 的 LNA?

    我需要使用独立芯片进行设计。

    此致  

    Miryeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miryeong、

    您可以从 TI 器件产品系列中进行参数搜索、以查找符合您规格的 LNA。
    以下是供您参考的链接。

    www.ti.com/.../products.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen

    非常感谢您的回答。
    我很抱歉多次打扰你。
    我真的想问你最后一件事。


    正如您告诉我的、我查看了 ARE5808A、它没有得到那么多的增益。

    在数据表的29p 中、我检查了总增益最大值为54dB。

    您能告诉我如何获得100dB 的增益吗?

    非常感谢

    此致

    Miryeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Miryeong、

    LNA 的最大增益为24dB、VCAT 的增益范围为0至-40dB、PGA 的最大增益为30dB。 如果您对其中的每一项进行最大处理、那么您可以实现器件的最大增益范围54dB、并且该范围大约为94dB、如果您加入 VCAT、则可以降低-40dB。