This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:使用 TSW1400板将数据导出到 CSV 文件中并增加检测点

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655883/awr1243boost-export-data-into-a-csv-file-and-increase-the-detected-points-using-tsw1400-board

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVM

您好!

实际上、我有两个问题、我正在研究 AWR1243 和 TSW1400、我成功地从生成的 bin 文件中获取了 RADAR Studio 上的数据。  

1-首先,有一种方法可以将收集的数据生成到 CSV 文件中,如果有,您可以描述这些步骤,如果没有,则有另一种方法可以生成除 bin 文件以外的数据?

2-第二,我对雷达进行了多次测试,我可以得到的最大检测点大约为10个,是否有办法增加检测点?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Majdi、

    好的、您可以使用 TSW1400EVM 捕获原始数据。

    A1:我们无法将数据收集到 CSV 文件中。

    A2:在 RadarStudio_Users_Guide.pdf 中,请查看“Sec18.6杂项选项”。 您可以减小"CFAR 阈值"值以增加检测次数。

    谢谢、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答。 我可以解决检测的数量。
    但回到我的第一个问题,是否可以使用固件上的示例导出 csv 文件或与雷达 studio 生成的 bin 文件不同的任何其他格式的数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Majdi、

    我们的标准产品中没有任何其他格式。

    谢谢、
    Raghu