This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:使用 PT1000进行温度测量

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654367/tdc1000-tdc7200evm-temperature-measurement-with-pt1000

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

我使用 PT1000进行温度测量、但我的卡中的温度值不正确。 例如、对于25腹腔、该卡指示的腹腔为2456。 问题是什么? 如何将 PT1000用于 TDC1000-TDC7200 EVM。 我 ı 了数据表和“知道 PT1000的连接”,但 PT1000的配置是什么? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个已知问题、链接的应用手册 www.ti.com/.../snaa230.pdf 中介绍了权变措施

    基本上、为了测量单个 PT1000的温度、必须使用 RTD1和 RTD2模式。 GUI 将自动考虑链接应用手册中提到的"短脉冲"、并在 RTD1和 RTD2模式下使用时为 RTD1输出正确的温度。

    以下配置是使用 GUI 上的"Temperature"选项卡进行温度测量的良好基本设置。 要在测量温度时查看图形选项卡中的"TOF"信息、请在 MEAS_MODE 中选择温度测量设置作为 CONFIG2的一部分。

    e2e.ti.com/.../3312.TDC1000_5F00_Setup.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 I m 使用 PT1000进行温度测量、但它的显示距离大约高2度。 例如、它显示27摄氏度、但我正在使用 Arduino 和万用表测量相同的水 ds18b20。 他们展示了27个腹腔。 它的原因是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果这来自 TDC1000-TDC7200 GUI 上的显示屏、则用于将 RTD 电阻转换为温度的公式非常通用。 请参阅特定 RTD 的数据表、查找 RTD 传感器的正确公式或查找表。 如果两种测量方法之间的值以相同的速率变化、则这只是电阻到温度的计算中的偏移问题。

    此致、