This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:AFE4300EVM-PDK 器件 GUI &Win 10

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656194/afe4300evm-pdk-afe4300evm-pdk-device-gui-win-10

器件型号:AFE4300EVM-PDK

是否支持 Windows 10? AFE4300-EVM PDK 的应用程序(器件 GUI)在 Windows 10...

VCD 驱动程序工作正常,系统在连接 PDK 时检测到 COM3虚拟端口。

谢谢、此致

Marco  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    您能否分享有关错误的详细信息?

    此致、
    Prabin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marco、

    几个星期以来,我们没有收到答复。 因此、我们将关闭该线程。 如果您仍需要我们的帮助、请回复