This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:IWR1462BOOST:在 CCS 中 Cant 导入毫米波演示项目

Guru**** 2604615 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659514/rtos-iwr1462boost-cant-import-mmwave-demo-project-in-ccs

主题中讨论的其他器件:IWR1642IWR1642BOOST

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 TI 员工:

当我导入毫米波演示项目时,错误消息显示“Error importing project”。 无法识别器件 ID "IWR1642"!"

您对此有什么想法吗?

更多信息,请参见下图。

郭南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    您只需回答几个问题:

    您能否确认 IWR1642BOOST 板上的两个 LED 是否亮起?



    您是否曾尝试过其他两个 IWR1642实验室中的任何一个? 人数统计演示或高精度范围测量- 16xx?


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好


    我重新安装所有软件包(CCS/mmWave SDK ...)、问题已解决。
    谢谢。


    郭南