This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:带有 UniFlash 的 AWR1642BOOST 出现 FlashPythonSubprocess.exe 错误

Guru**** 2603155 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658399/awr1642boost-flashpythonsubprocess-exe-error-for-awr1642boost-with-uniflash

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

在我的客户环境中、FlashPythonSubprocess.exe 错误会发生和
Windows 中的错误是"FlashPythonSubprocess.exe is stopped"(已停止)。
您知道解决此问题的解决方案吗?

以下是我客户的环境:
- UniFlash 版本为 L.4.2.1490。
-PC 的操作系统为 Windows 7 32位。
-目标是 AWR1642BOOST。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nomo-San、

    当您在刷写器件时断开 USB 与器件的连接时、通常会出现此错误。

    还可以了解客户使用的电源的额定值是多少?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu-San、

    感谢你的答复。
    我的客户使用以下交流适配器;但问题未得到解决。
    5V、2A
    5V、3A
    5V、4A

    此外、它们会重新安装 UniFlash、但问题未得到解决。

    此致、
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nomo-San、

    UNIFLASH 是否安装在管理模式下? 如果没有、请在管理模式下安装 Uniflash。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu-San、

    是的、他们在管理模式下安装了 UNIFLASH。

    此致、
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nomo-San、

    您可以在不同的 PC 上尝试、并检查您是否看到相同的问题。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu-San、

    感谢你的答复。
    在另一台 PC 上、未出现问题。
    当出现另一个问题时、我将生成另一个线程。

    此致、
    Nomo