This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443BOOST:是否有关于生命体征实验室算法详细信息的全面文档?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658745/ccs-awr1443boost-is-there-any-comprehensive-document-about-the-details-of-vital-sign-lab-algorithm

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我真的想知道为什么重要的人体符号实验室没有关于该算法的文档、而毫米波实验室却有这样的文档。 因为我需要改进实验室、所以不可否认的是、确切地知道实验室内发生了什么以及数据流路径是什么? 我知道有必要 进行距离 FFT 和物体检测、但有一些内部信号处理操作、最终可以找到心率和呼吸频率的估算值。 任何文档和说明都将有帮助。  

提前感谢、

莫斯塔法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mostafa、您好!

    我们在 mmWave TI Resource Explorer 中有 CCS 实验项目。 有完整的源代码可供您了解。

    我需要检查是否有可共享的文档。  

    谢谢、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、  

    这是我想到的第一件事、但实际上在 CCS 中浏览代码非常复杂。 这需要了解 AWR1443 CCS 中的代码结构。 实际上、当我知道配置存储器的通用过程、不同的触发标志以及许多其他详细信息时、可以通过查看代码来找到算法。 否则、不可能遵循代码中的数据路径。 根据您提供的文档、甚至无法运行最简单的处理、例如获取距离 FFT 和通过 UART 接口发送样本。  我认为 CCS 中应该有一个通用的编码模板、专门用于 AWR1xxx 器件。 请帮帮我。  

    最棒的  

    莫斯塔法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mostafa、您好!

    请参阅《开发人员指南》、将其作为驱动程序生命体征实验室的一部分、该实验位于资源浏览器 dev.ti.com/.../上的新汽车工具箱中

    在接下来的两周内、我们还将更新工业工具箱中的 Vital Signs Lab、因此请继续关注。

    如果您对算法的具体细节有任何疑问、请随时打开一个新的线程!


    谢谢、
    Akash