主题中讨论的其他器件: FDC2214
您好!
我正在使用 FDC2214EVM 实施液位传感概念验证原型。 参阅 FDC2214数据表、在第10.2节中、该数据表显示了使用单端传感器电极"在电极周围有接地层"实现的液位感应的"典型应用"。 我已经使用差分传感器电极进行了一些原型设计、但我想继续进行单端设计、因为最终我的应用会将多个传感器电极组多路复用到单个 FDC2214、而单端传感器将减少我需要多路复用的信号数量。
我的问题是、周围接地层的功能是什么(与附近没有参考接地的浮动单端电极相比)、相对于传感器电极、接地层的最佳配置是什么、以实现最大灵敏度。 例如、我应该在每个传感器电极旁边有一个尺寸匹配的接地电极、并像我在进行差分传感器配置时那样用几 mm 隔开、还是应该以最小的间隔或一些其他配置将接地完全围绕其他电极? 从数据表图56中很难判断预期的配置是什么。
非常感谢!
Dominic