This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:执行期间的调试探针错误

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656054/awr1642boost-debug-probe-errors-during-execution

器件型号:AWR1642BOOST

我正在使用开发模式通过 CCS 运行毫米波演示。 因此、我闪存了 ccsdebug 二进制文件、在 CCS 中编译了项目、并在运行 MSS 和 DSS 二进制文件之前将其加载到相应的内核中。 我已经能够让演示以这种方式运行、它在 Web 可视化工具中显示了图。 但是、在运行一段时间(几分钟)后、GUI 中的图将停止更新、并且 CCS 中存在错误。 第一个错误始终如下所示:

IcePick_M_0:错误:(错误-261 @ 0xFFFFFFB)从 XDS110接收到无效响应。 (仿真包7.0.100.0)

接下来还有其他错误、但我认为它们都与此相关。

以前、我在运行演示后的几秒内、甚至在尝试首次连接到内核时、发现了这个问题。 然后、我确保板的负电源连接已接地、这使我可以在短时间内运行演示。 之前、当负极未接地时、可能会有接地环路导致调试探针出现问题。 然而,问题仍然存在,只是发生的频率较低。

我应该采取哪些进一步的步骤来解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EJ 您好、

    我已要求 AWR 团队成员为您考虑这一点。 本周某个时候、有人应该为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EJ 您好、
    您是否使用台式电源/电源模块为 EVM 供电?
    您的电源的额定值是多少?

    此类问题通常与电源额定值有关。
    请参阅以下帖子:
    e2e.ti.com/.../642065

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是工作台电源、设置为5V、额定电流为3A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EJ 您好、

    这是一个正常的设置吗?它已经坏了、或者您甚至无法使用此 EVM 一次?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题似乎已经解决。 我刚才尝试复制它、但现在无法复制。 我认为我使用的设置与我之前遇到问题时使用的设置相同。 我的猜测是、我的计算机上的一些软件配置发生了变化、或者从电源到 EVM 的电源连接不良、现在重新连接电缆使其工作得更好。 如果您关闭此线程、我可以正常运行、因为它不再是问题。