This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AWR1642:CCS 工程支持 AWR1642上的 QSPI 闪存写入器

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659949/compiler-awr1642-ccs-project-supports-qspi-flash-writer-on-awr1642

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMMWAVE-SDK

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

TI 是否计划在 CCS 工程而不是 UniFlash 上支持 QSPI 闪存写入器?

我们希望通过 UART/SPI/CAN 等进行固件升级

提前感谢。

B.R.

OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Omin、

    我认为 TI 目前没有任何支持这一点的计划、但我必须与团队成员确认、以确保情况正确。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否提供有关您计划如何执行固件升级的更多详细信息?

    是否有将发送固件的主机处理器?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    感谢您的回复。

    这是数据流。 请告诉我、TI 是否会将此用例添加到 SDK_1.2中。

    B.R.

    OC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,OC,

    如果是 MMWAVE-SDK 或 TIREX,则计划在将来的发行版中添加此类用例。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    感谢您的快速回复。
    我是否可以知道大致的日程安排? E/o Q1或 Q2?

    B.R.
    OC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、OC、
    它应该大约为 Q2。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    注意到。
    非常感谢您的确认。

    B.R.
    OC