This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:Bm-MIMO

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR1642, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656075/awr1642-bpm-mimo

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他部件:AWR1443AWR1243

但 我在  配置文件配置。您能告诉我原因?谢谢!中看到以下配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fen、

    我已要求 AWR 团队成员为您考虑这一点。 本周某个时候、有人应该为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fen、

    特定配置仅适用于 AWR1243。 对于 AWR1443和 AWR1642、传递的值将被忽略。

    此信息缺失 API/结构说明/注释、将在未来版本中更新

    此致、
    Kaushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我觉得您的解释与您的信息有冲突?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AWR1642是否支持二进制相位调制(仅支持0或180)?、或仅支持二进制相位调制(仅支持0或180)、不支持多相位调制?不支持所有相位调制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fen、

    AWR1443和 AWR1642仅支持二进制相位调制(0或180度)

    AWR1243P 支持 BPM 和5deg 相移器、其中用户可以配置每个发送器的相位、以5.625deg 为步长。

    希望这能解答您的问题。 文档是正确的、因为它只讨论所有器件变体都支持的二进制相位调制。

    此致、
    Kaushal