This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:IWR1642BOOST 不引导

Guru**** 2597495 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659952/iwr1642boost-iwr1642boost-not-booting

器件型号:IWR1642BOOST

您好!

IWR1642BOOST 无法正常启动。 为电路板供电后、5V 红色 LED 和黄色 NRST LED 闪烁。

我无法连接到串行端口进行闪存。

您能帮助我了解发生了什么情况吗?

此致、

卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    请确保您使用5V 3A 直流电源为电路板供电。  检查电路板上是否有跳线。 要刷写电路板上的软件、SOP0和 SOP2需要使用跳线。 要运行闪存软件、SOP0需要一个跳线。 要将开发包与 Radar Studio 配合使用、SOP0和 SOP1需要使用跳线。

    您是否对电路板进行了任何修改或刷写了任何软件?  是否有任何可见损坏? 如果是、您可以发送图片吗?

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    电源电流为3A、电路板上没有可见的损坏、如所附图像中所示。 电路板上所做的唯一修改是将 UART 连接到 J5连接器(焊接在 R169和 R166上、从 R128和 R129移除了0欧姆)。

    SOP0上的跳线以及 SOP2上的跳线都存在、因为我一直尝试在该板上加载映像、并且它正常工作、但现在两个 LED 闪烁、PC 看不到 COM 端口(既没有 cfg COM 端口、也没有数据端口)

    此致、

    卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luca:
    如果您在没有 DevPack 的情况下进行编程、则需要板上安装 R128和 R129。 在刷写电路板时使用 UART (RS232)。
    此致、
    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我使用连接到 J5的外部 FTDI 3.3V USB 转串行转换器、因此我在这里有 cfg COM、在 micro USB 连接器外有数据 COM。

    但问题是电路板似乎没有正常供电、因为5V LED 没有像以前一样发光、它持续闪烁。

    此致、

    卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    您可能将 FTDI 3.3V USB 连接器连接到了错误的端口。 它需要连接到 J6引脚5 (TX)和7 (Rx)、请参阅 原理图。  

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我错字了、抱歉、我指的是 J6、而不是 J5。 当我写这篇文章时、我没有使用电路板来检查连接线的名称。

    不管怎样、我的设置与您描述的内容相对应、TX 和 Rx 连接到引脚5和7、将 FTDI 光栅插入 J7的引脚2。

    是否有任何关于如何确定电路板为什么不能正常供电的建议?

    此致、

    卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    您能否在电路板通电的情况下测量5V 和3.3V 引脚上的电压?  如果可能、您能否检查是否有 GPIO 引脚接地短路?

    谢谢、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luca:

    您是否成功使用了电路板?

    谢谢、
    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    是的、我们应该已经解决了这个问题。 电路板上的 D3似乎已损坏。

    此致、

    卢卡