This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:TSW1400

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659524/iwr1443-tsw1400

器件型号:IWR1443

大家好、

我的桌子上有:

  • IWR1443 DevPack

  • IWR1443 Booster Pack

 

以及序列号为:TIWH050B 的较旧 TSW1400板

 

我 想从您的 EVM 中收集原始数据并通过 Matlab 进行分析。

Radar Studio 正在识别 TSW 板,但它们无法将数据传输到 PC:

我使用了您的指南:

分析 在 TSW1400上收集的数据的一种方法是在 Matlab 中打开它们、并使用 FFT 对其进行解释。

说明了器件的数据格式

 

问题出在哪里?

TSW1400似乎正在等待触发或其他操作。

没有错误消息或弹出任何内容

感谢你的帮助

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    您必须运行 HSDC Pro 才能使用 TSW1400收集数据。

    您是在线性调频脉冲模式还是在连续模式下使用 EVM? 在线性调频脉冲模式下、必须通过 Radar Studio 界面配置线性调频脉冲。 然后、您 ARM TSW1400 (单击"ARM TSW1400")、然后您触发帧。  有关这些步骤的详细信息、请参阅 DFP 中的 Radar Studio 用户指南。

    在连续模式下、通过 Radar Studio 配置电路板后、必须单击"Capture"。 这会将数据存储到文件中。  有时、Radar Studio 将无权写入该文件、您必须在该文件中更改数据目的地或不存储数据。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    一个常见的错误是跳过此步骤:"从 MMWAVE_DFP_复制 TSW1400_IID_Lookup.csv 在 HSDCPro 安装中将\rf_eval\radarstudio\HSDCProFiles 更改为‘1400 details\’文件夹"

    请参阅 此处的 TSW1400安装指南步骤 或查看 pdf。  确保已正确执行所有步骤。  如果之后它仍然不起作用、您能否向我发送 Radar Studio 日志文件?

    此致、

    Justin