This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:调试错误

Guru**** 2598445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/660339/awr1642-debug-error

器件型号:AWR1642

您好,

   导致以下调试错误的原因是什么?如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您能否提供有关您尝试运行的应用程序的更多背景信息?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为原因是我设置 了 frameCfg 参数。 首先、frameCfg 0 1 16 1 800 1 0、第一次可以在演示中成功配置。当我发送第二条命令(从 sensorStop 发送到 sensorStart),时、会出现上述错误。