This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:接收抗混叠滤波器频率响应

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656676/awr1243-receive-anti-aliasing-filter-frequency-response

器件型号:AWR1243

尊敬的先生/女士:

您是否能够让我获得 AWR1243接收器抗混叠滤波器在实数/复数 x1和复数 x2中的频率响应数据(增益和相位与频率间的关系)(频率针对采样率进行缩放)。  在下面的帖子中、给出了频率响应的 xls 图形、因此您是否可以共享用于创建此图形的数据?

e2e.ti.com/.../2252996

提前感谢您对此事的帮助。

谨致你的信,

Jonathan Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonathan、
    您指出的 E2E 帖子中的图形包含大量详细信息、其中使用标记标记了振幅。
    您需要更多信息的具体原因是什么? 如果您能提供有关您打算如何使用该信息的详细信息、这将对我们有所帮助。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Vivek

    感谢您再次向我介绍这方面的内容。
    我们将构建 AWR1243的 Simulink 模型以支持产品开发。 我们可能会对这些图中的滤波器特性进行逆向工程、但如果我们能够访问原始数据、则会更加准确、更快。
    非常感谢您提供的任何信息。

    此致

    Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonathan、
    我们可能无法共享内部块的详细数据。

    此致、
    Vivek