This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:连续波#39;s 相位噪声测试

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658668/awr1642-continious-wave-s-phase-noise-test

器件型号:AWR1642

您好!

我的客户正在以连续波模式测试相位噪声。 与 AWR1642EVM 相比,客户自己的 AWR1642电路板的相位噪声不够好。

您能否使用此配置进行检查、相位噪声是否会受到配置的影响?

此外、您能否提供一些有助于改善相位噪声的建议?

我已附上客户的配置和测试结果。

SDK:MMWAVE_SDK_01_01_00_02
演示:在连续波模式下运行捕获演示
客户配置:
sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 2
通道配置2 1 0
adcCfg 2
adcbufCfg 0 1 1
低功耗0
contModeCfg 77 0 6000 0 0 30 1 1024
sensorStart 

AWR1642 EVM 的测试结果如下所示

客户 AWR1642板的测试结果如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wesley、您好!
    我们将尽快向您回复我们的观察结果。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wesley、您好!
    我假设这两个测量都是使用相同的 SDK 版本和配置完成的。 您是否使用最新的 SDK 软件包:01_01_00_02?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    是的、SDK 版本是最新版本、01_01_00_02。
    如果您还有其他问题、请告诉我。 谢谢。

    此致、
    Wesley
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wesley、您好!
    该图是通过在频谱分析仪中使用平均法获得的吗? 我只是想、这实际上是随时间推移而产生的频率漂移问题、而不是相位噪声问题。 它们能否消除平均并缩短扫描时间以获得更瞬时的图?
    如果 PCB 发热、板载 XTAL 频率可能会漂移、因此会略微改变频率。

    此致、
    Vivek