This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:级联中的 MIPI CSI2接口

Guru**** 2596875 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659877/awr1243-mipi-csi2-interface-in-cascade

器件型号:AWR1243

您好:

我必须使用两 个 AWR1243进行级联,但处理器只有一 个 MIPI CSI2接口。  我不知道如何连接它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否分享有关级联板硬件架构的更多详细信息?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的设计中、我们使用两个 Awr1243、一 个是主设备、另一个是从设备。 处理器可以从 MIPI CSI2接口中的这些 Awr1243获取 AD 数据。 问题是处理器只有一个 MIPI CSI2、如何连接到两个 Awr1243?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果要将数据从两个 AWR1243器件捕获到处理器的单个 CSI 端口、则必须使用某种2:1 CSI 桥接器。 我们还没有尝试过这种产品、但我找到了这样的 FPGA 产品(www.latticesemi.com/.../2Inputto1OutputMIPICSI2CameraAggregatorBridge.aspx)

    最好使用支持2个 CSI 输入的处理器、例如 TI 的 TDA 处理器。

    此致、
    Vivek