This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:用于案例制造的 CAD 模型

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658367/iwr1443boost-cad-models-for-case-manufacturing

器件型号:IWR1443BOOST

大家好、我们正在尝试为该传感器创建案例、我们似乎无法在线找到该传感器的 CAD 模型。 请向我提供一个、以便我们可以制造一个适合传感器的外壳。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditya、

    这些文件可在 IWR1443BOOST 页面上标题为设计文件的部分下获取。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供的文件将不会在 Cadence Allegro、建议的查看应用程序或任何其他 CAD 软件中打开。 您能否提供将在 AutoCAD 或 SolidWorks 中打开的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更正:设计文件 zip 文件中绝对没有 CAD 文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aditya、

    布局文件目前仅适用于 Cadence、而在 IWR1443BOOST 页面上标题为设计文件的部分下、也可提供。 它是称为"IWR1443BOOST 布局和设计文件"的封装。


    Akash