This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:FutureChange_in_vitalSign_FrequencyBand

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659360/iwr1443boost-futurechange_in_vitalsign_frequencyband

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

大家好、

考虑到以下描述"衰减与频率"关系的图表明、在60GHz 时、毫米波最容易受到大气衰减的影响、尤其是空气中的氧气的影响、您对在60GHz 频段中实施"生命体征应用"有何看法?  

请分享您对所选频率的看法。 非常感谢您、

此致、

正国孙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengguo:

    IWR1443仅适用于77至81GHz 的频率。 这是推荐使用的频带。

    60GHz 也是可接受的频带、但这可能取决于特定的应用或法规。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但据我所知、医院应用中不允许使用77 ~ 81 GHz 频带、这意味着生命体征应用必须更改频带。

    此外、考虑到图中所述的衰减、您是否认为60G 对于任何毫米波应用而言都是不好的选择?

    谢谢、

    正国孙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengguo:

    60GHz 波的氧气衰减为16dB/km 在5米处为0.08 dB、我假设这是感应医院患者心率所需的最大距离。 (请注意、这种距离需要使用电介质透镜将波聚焦到非常窄的光束。) 0.08 dB 对心率传感的影响可以忽略不计。

    此致、
    François μ A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解释很好。 非常感谢。
    我对器件在较低频率范围(即从77G 范围降至60G 范围)下运行还有一个问题。 它会如何影响接收器对微小变化的敏感度? 由于波长在60GHz 时较长、因此根据相位移关系、相同量的相位变化将对应于较小的位移@较低的频率、即如果在77GHz 时、a d (phase)= 1pi 对应于 a d (distance)= 1mm、 @ 60GHz 时、此关系将变为 d (相位)= 1pi -> d (距离)=~0.8mm、这表明接收器对小位移的响应灵敏度较低。 显然、它不能通过跟踪小位移来检测生命体征。 是否有任何措施可以弥补由于以低得多的频率运行模块而导致的这种性能损失?

    我非常关注性能的变化、因为我们专注于在生命体征跟踪中应用毫米波、我们希望模块能够跟踪不同角度的胸部移动位移。 这需要接收器对胸部运动的微小变化具有非常高的灵敏度、因为在某个角度(而不是正交)、接收器看到的位移仅是实际位移(矢量和)的一小部分(一个矢量项)。 我已经确认、未来生命体征应用模块的工作频率将设计为在60GHz 频段工作。

    非常感谢。

    正国孙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengguo:

    正确的做法是、中心频率从79 GHz 变为60 GHz 将波长转换为30%、这将影响小距离变化的测量。

    我们通过瞄准以50um 为小增量移动的目标、测量了77GHz 雷达对微小变化的敏感度。 在许多测量中、我们看到了15um 的3 Σ 精度。 遗憾的是、我们没有发布此实验(自此我们发布了高精度距离测量实验室[链接])。

    假设波长增加对精度的影响为1倍、60GHz 传感器在同一实验中会显示20um 的精度。 这比心跳引起的胸部位移大约低5倍到10倍。 因此、60GHz 传感器应该能够监测心率。

    我在从某个角度测量心率时看到的最大挑战是、由于雷达波的行为与光波类似、很少的雷达信号可能返回到雷达 RX 天线。 这将在任何频率下发生。


    此致、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Francois。 您提供的信息非常有用。 还可以分享实验文档吗? 如果不是这样、就可以了。 感谢你的帮助。

    此致、

    正国孙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengguo:

    不幸的是,我们不会公布这一早期试验,因为它不够普遍。 我在上面向您指出了高精度距离测量实验室、其中包含固件、GUI 和文档。 这是使用我们的传感器进行一维精密测量的最佳且最快的方法。

    不过、对于心率、请注意、我们将在未来几周内发布固件更新、其中包含一个能够从患者的背部监测心率的更敏感的新信号链。 本月早些时候在 CES 2018上对此进行了演示。


    此致、
    François μ A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这听起来很酷。 好消息。 新固件更新可供下载时、是否会通知用户? 此外、您还提到了心率监测、但据我所知、心率只是基于胸位移图的估算值。 我是否有误解? 很抱歉让你一直在犹豫。 非常感谢您的帮助。

    此致、
    郭正孙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengguo:

    我不知道 dev.ti.com 上有什么警报机制、因此您必须监控那里的毫米波传感器文件夹(链接)。 我说过心率监测、但实际上这就是包括呼吸率在内的生命体征监测。 固件用户手册提供了有关我们使用的信号处理链的一些背景知识。 实际上、我们从胸部位移信息开始。

    此致、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Francois。 祝您2018年一切顺利。

    此致、

    正国孙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您正国。 我意识到我们已在 YouTube 上发布了一段新生命体征监测固件的视频