This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:Voxel Viewer 未检测到

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654897/opt8241-cdk-evm-not-detected-by-voxel-viewer

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

我在 Windows 10计算机上安装了 Voxel Viewer 0.9.10、如图所示连接了 OPT8241-CDK 板、打开了它、有一个绿色和蓝色 LED (加上较小板上的红色 LED)、但不会向 Viewer 传输任何内容。 如果我单击"连接"摄像头、列表将为空。 我在已连接的设备上检查、Windows 可以看到这些设备。 我也尝试按下重置按钮、但没有成功。 我是否需要安装其他东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯... 我使用的 USB 电缆仅有电源...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    胡安

    只是想确保您的问题已得到解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它有。 我使用的是其中一根仅具有电源线、没有通信的 USB 电缆。 我只需要使用正确的 USB 电缆。