This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:低成本传感器的阻抗匹配

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659664/tdc1000-tdc7200evm-impedance-match-of-low-cost-transducer

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

我将 TDC1000-7200 EVM 用于流量模式、我有一个阻抗为150欧姆的低成本传感器、这使得激励电压上升到大约2、2V 而不是3、6V (就像使用200欧姆传感器一样)。  

您是否有任何建议来匹配阻抗(不移除电路板上的 SMD 电阻器)以实现最大励磁功率?  

提前感谢!  

此致、

Thibult

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thibult、您好!

    您可以添加电阻器吗? 您可以在200欧姆的基础上堆叠一个600欧姆的电阻器、以实现150欧姆的并联组合。 除此之外、您必须开始对电路板进行修改、以匹配阻抗。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Scott ***"]Hi Thibault、

    您可以添加电阻器吗? 您可以在200欧姆的基础上堆叠一个600欧姆的电阻器、以实现150欧姆的并联组合。 除此之外、您必须开始对电路板进行修改、以匹配阻抗。

    此致、

    [/报价]

    感谢您的回答、  

    我按照您的指示堆叠了一个600欧姆电阻器、它确实增加了信号、但遗憾的是仅增加了100mV。 然后、我去考虑电容、因为那里的差异要大得多。  

    测试1: 我尝试添加一个与传感器线路串联的电容器(传感器具有1200pF)、以匹配电路板上的300pF。 我测量了 Tx 激励信号、得到 了很大的1V 良好增加 、信号看起来很好。 然而 、回波现在变得更糟 、几乎看不到...

    测试2: 因此、我尝试堆叠在一个与板载电容器(C43)并联的900pF 电容器上。  回波 信号 增加了50% 、但励磁  Tx 信号根本没有变化 ...

    我真的希望具有与测试1相同的 Tx 信号以及更好的回波信号。 我对正在发生的情况有点困惑,您能解释一下吗?  
    请告诉我您是否需要更好地解释我的实验。 (我正在测量插座 J5上的激励信号和 COM-IN 上的回波)。

    谢谢你

    此致、
    Thibult