This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:具有 AWR1443 EVM 的雷达 SDK

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656281/awr1443boost-radar-sdk-with-awr1443-evm

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK

您好!

我有一个关于如何提取数据的问题。

我的客户希望在不使用 GUI 的情况下实时提取已处理的数据。 有可能吗? 例如、我的客户希望使用终端软件而不是 GUI。

如果可能、请告诉我如何操作。

感谢您的快速回复。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michi、

    我已要求 AWR 团队成员为您考虑这一点。 有人很快就会为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michi-San、

    您能否确认您使用 RadarSDK 进行开发还是使用 MMWAVE-SDK?
    基于此、我们可以提供您的正确指针。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Raghu-San:

    感谢你的答复。

    我想确认您的问题。

    您想知道使用 SDK 名称的客户是"processor-sdk-radar"还是"mmwave-sdk"吗?

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michi-San、

    抱歉,我应该更清楚,您的客户是在使用"processor-sdk-radar"还是"mmwave-sdk"?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Raghu-San:

    感谢你的答复。

    我现在没有您在这里询问的信息。
    我会向客户询问、并让您知道。

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Raghu-San:

    很抱歉我的回复延迟了。

    关于您的问题、我的客户使用"MMWAVE-SDK"。

    请为我的问题提供您的答案。

    感谢您的快速回复。

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Raghu-San:

    感谢您的支持。

    我将等待您对我的问题的答复。

    感谢您的快速回复。

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michi-San、

    在 MMWAVE-SDK 中,毫米波演示示示示例通过 UART 提供经过处理的对象数据。 GUI 仅获取通过 UART 发送的数据并将其绘制在 PC 应用上。

    您可以参阅 MMWAVE-SDK 上的"$MMWAVE_SDK_01_00_02\packages/ti\demo\xwr14xx\MMW\"演示示示示例。 您可以参阅"$mmWave_SDK_01_00_02\packages/ti\demo\xwr14xx\MMW\main.c"中的函数"mmwDemo_transmitProcedureedOutput()"、以查看通过 UART 发送的经过处理的数据。

    希望这澄清了您的疑问。

    谢谢、
    Raghu