This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:PA 环回

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658893/awr1243-pa-loopback

器件型号:AWR1243

您好!

我正在尝试了解在 AWR1243上使用 PA 环回功能时应观察到的内容。 在使用 IF 环回的测试中、我在论坛上观察到并确认、如果环回、则在 ADC 数据的 I 和 Q ARM 上发送相同的方波信号。  

使用 PA 环回、我希望通过环回选项卡(Radar Studio 中的 PA 环回部分)在设定频率下看到 ADC 数据中的音调。

我观察到了预期频率的一些谐波、对于评估板上的所有4个接收通道、I 通道的振幅信号比 Q 通道高得多。

我的理解是、PA 回送必须至少启用一个 Tx 才能正常工作。

在设置系统配置、线性调频脉冲和帧配置之后、在发出帧触发之前、我启用 PAloopback。  

请指导我如何使用 PA 环回看到?   

此致、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    我们在回路期间对 PA 输出执行开关键控。 这将导致 Rx 输出端的开关直流。 因此、谐波是预期的。

    在接收器的 I/Q 下变频器中、一个臂可能与发送器完全对齐、而另一个臂可能正交。 在开/关状态期间、正交臂上的混频器将提供低输出功率。 正如您所观察到的、这会导致 I 和 Q 通道输出之间的功率差。  

    话虽如此,最好使用“I + JQ”频谱来获得一致的结果。  

    谢谢、

    Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Shankar! 感谢你的帮助。

    RJ