This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:需要您的帮助才能将*。brd 文件转换为*。dxf

Guru**** 2600695 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659997/iwr1642boost-need-your-help-convert-the-layout-brd-file-to-dxf

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642

您好!

一位 AA 客户正在评估 IWR1642以供工业使用、他们希望参考 EVM 布局设计。 他们没有 Cadence Allegro 来打开分层文件、希望 TI 帮助导出该文件以另存为 dxf 文件、您是否可以提供帮助? 非常感谢。

BR、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    为 IWR1642BOOST revA 项目将返修文件的所有层导出到 DXF。

    此致、

    Joe Quintale2e.ti.com/.../iwr1642boost_5F00_layoutdxf.dxf