This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:I2C

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657028/awr1642boost-i2c

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK

大家好、

是否可以通过 I2C 从该板发送数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Suraj、

    可以使用 AWR1642BOOST 上的 I2C。

    您打算在设计中出于什么目的使用 I2C?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们尝试通过 I2C 将器件的所有图发送到外部。 因为我们有一个数据记录器、它从 I2C 获取输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I2C 是一种慢速接口、不适合发送目标数据。

    CAN 或 UART 是唯一适合此用途的接口。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于我的应用而言、I2C 就足够了。 请告诉我如何将 I2C 引脚置于电路板外、是否需要进行任何硬件修改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 I2C 配置的详细信息、请参阅 I2C 驱动程序和 MMWAVE-SDK 示例应用
    您可以参阅"$mmWave_SDK_01_01_00_02\packages/ti\drivers\i2c\"。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、SDA 的引脚编号为51、SCL 的引脚编号为53、我可以取出并连接到其他器件的相应引脚、我可以发送和接收数据吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SDA 和 SCL 线也位于 J6接头上。 在这些接头上轻触更容易。

    -Raghu