请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 主题中讨论的其他器件: IWR1642
尊敬的:先生
AWR1XXX 器件支持更宽的结温范围、-40c 至125c。 IWR 版本支持-40c 至105C。
2. Awr1xxx 是 AECQ100,IWR 不是 Q100
AWR1642专门针对1642、有2个 CAN 接口、其中一个可以是 FD。 IWR1642只有一个 CAN 接口
它们还有什么其他差异 ? 谢谢!