This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:未提供有关该 EVM 随附的 SPO2传感器的信息

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490SPO2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655628/afe4490spo2evm-no-information-regarding-spo2-sensor-provided-with-the-evm

器件型号:AFE4490SPO2EVM

大家好。

我阅读了 AFE4490SPO2EVM 的用户指南手册、并搜索了与此 EVM 相关的其他文档、但无法获取有关随 EVM 提供的 SpO2传感器的任何信息。

我还在没有 GUI 应用程序的情况下在 UART 通信上提取数据、但无法将原始数据理解为某种意义上的完整数据。

请提供有关上述问题的任何帮助,因为我遇到困难,需要一些资源才能继续。

谢谢、

Nimish Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimish、

    在对 AFE44x0SPO2EVM 进行快速研究后、我进行了以下观察、可能会消除您的一些疑虑。  

      AFE4490SPO2EVM 页面的特性部分所述 、AFE44x0SPO2EVM 支持连接任何 DB9脉动式血氧计传感器电缆。  

      开发指南第5.4节"模拟输入  "明确指出、本用户指南中的所有测量均使用了 ProSim Fluke Spot Light SpO2功能测试仪。  

    您可以 通过提供的 DB9接口连接任何脉动式血氧计传感器、请记住 、DB9连接器引脚分配也在指南的第8.1节 DB9脉动式血氧计连接器下提供。  

    谢谢、

    Ali   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、
    感谢您的回答。 但我询问的是 EVM 套件随附的传感器、即 SPO2传感器。 没有关于这方面的资料。 比如、我无法获得我们可以为该传感器设置的 LED 最大电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nimish、

    我认为生物计量电缆是回答您有关传感器电缆的所有问题的正确人、因为它们是传感器电缆的制造商。

    此致、
    Prabin