This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:用于 Windows 10的 GUI 软件

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410, AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659740/afe4300evm-pdk-gui-software-for-windows-10

器件型号:AFE4300EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:TUSB3410AFE4300

我最近获得了 AFE4300EVM、并遵循 AFE4300EVM 用户指南开始使用。  马上、当我安装从 TI.com 下载的 GUI 软件以评估 AFE4300EVM 时、我注意到它是为 Windows 7指定的、并且我有一个运行 Windows 10的 HP ZBook。  但我尝试过 anyway...it、似乎安装正常、但我认为它没有经过 TUSB3410安装屏幕、并且它没有与 AFE4300EVM 通信。  当我查看器件管理器时、我看到在插入 EVM 时、它在"其他器件"下列出了"TUSB 引导器件"、但找不到驱动程序。  

然后、我开始在 E2E 上搜索并在 USB 论坛中找到一个标题为"TUSB3410 for Windows 10"的主题、其中包含一个指向看起来像正确驱动程序的链接、因此我下载了一个名为 TI_WDF_USBUART_SINGLE_DRIVER_V6.7.2.0_WHQL 的主题。    我安装了它、安装了它、并将"TUSB 引导设备"重命名为"COM3"、但给出了错误"Windows 遇到了安装此设备驱动程序的问题。  驱动程序不适用于此平台。   

可以帮帮我吗?  GUI 程序是否与 Windows 10兼容?  我能否保留正确的 TUSB 驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bod、

    Windows 10具有"驱动程序签名实施"、需要在安装 AFE4300驱动程序之前禁用该功能。
    您可以参阅以下文章以了解禁用该程序的过程。

    e2e.ti.com/.../1948383


    此致、
    Prabin。