This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403:AFE4403与 AFE4400对比

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4400, AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657512/afe4403-afe4403-vs-afe4400

器件型号:AFE4403
主题中讨论的其他器件:AFE4400

我有一位客户正在使用 AFE4403开发板。  我现在正在构建定制 PCBA 并希望使用 AFE4403、但它对于我们使用的 PCB 技术来说太小了。  AFE4400具有我可以使用的更大器件、但不确定功能是否相同。  是否有人对这两个部分的差异有任何见解?  我仅使用两个 LED。  如果不是4400,是否有更好的替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dale、

    以下是我可以重新看到的几个主要变化。
    1) 1) AFE4403具有动态断电模式、有助于降低总功耗。
    2) 2) AFE4403可选第三个 LED。
    3) 3) AFE4403中发送器部分的电流消耗较低。
    4) 4) AFE4403具有更高的动态范围。

    有关更多详细信息、请参阅数据表。

    此致、
    Prabin