This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4405EVM:使用两个 PD 运行设备时出现问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659605/afe4405evm-problem-to-run-device-with-two-pds

器件型号:AFE4405EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4405

我无法使电路板与两个 PD 一起工作。

我根据手册(第44-46页)更改设置、但响应不符合我的预期(噪声、信号电平过低)。
应使用哪些设置(TE37、TE38、TE39、TE40)来与图中所示一致。 50的更多信息?

此外、是否可以以静态方式从 PD1切换到 PD2? 我只想在 某些情况下使用 PD2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mats、

    由于 AFE4405仍处于 NDA 状态、让我们将其脱机。
    我将很快与您联系。

    此致、
    Prabin。