This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2212:SD 引脚内部

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659536/fdc2212-sd-pin-internal

器件型号:FDC2212

您好的支持成员、

对于 SD 引脚、器件中是否连接了 ESD 二极管?

器件中是否连接了上拉或下拉电阻器?

此致、Hirotaka Inoue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    所有引脚均具有 ESD 保护、并通过±2kV HBM 和±750V CDM。 此信息可在 FDC2212数据表第8.2节 ESD 额定值中找到。
    SD 引脚没有任何上拉或下拉电阻。 在工作模式下、它应该在外部连接低电平、在关断模式下、它应该连接高电平。
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke -San、

    感谢您的回答。

    此致、H.Inoue