This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何闪存 IWR1642由 UNIFLASH 进行升压(刷写我的新项目)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658153/how-flash-iwr1642-boost-by-uniflash-flashing-my-new-project

主题中讨论的其他器件:UNIFLASHIWR1642

大家好、有人知道我如何通过 Uniflash 将程序写入 IWR1642?

我在 CSS 中修改了示例(MMWAVE_SDK_01_00_00_05、MMW 演示)、并使用 CCS 中的调试检查了代码的功能。 我首先重新编译了 DSS、其次是 MSS 部分。 我打开了 IWR1642的 Uniflash。 我已切换 SOP0和 SOP2进行编程。  我使用了名为 UART 的 COM 进行通信,并刷写了 xwr16xx_mmw.bin 文件.... 之后,我断开了 SOP 2并在打开电源后,LED NERR_OUT 指示错误...在哪里可能会出现问题? 程序在调试模式下运行。

感谢您的回复 Michal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michal、

    如果您尝试在调试模式下运行、则它是一个单独的二进制文件、完全称为 xwr16xx_ccsdebug.bin。 您不会使用编译生成的 xwr16xx_mmw.bin 文件、而是使用.xer4f 文件。 此过程在演示用户指南中进行了说明、该指南可从 以下网址获得:dev.ti.com/.../


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我理解它的工作原理、但我如何通过程序刷写 IWR1642。 我只需要使用带有闪存程序的芯片..... 以及用于将数据存储到 MATLAB 的 UART。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到 了 IWR1642引导加载程序流程  

    ti.com/lit/an/swra563/swra563.pdf。

    第9页的第3.1段显示了 IWR 1642闪存的文件格式。
    目标二进制文件由以下部分组成:

    •标头

    •R4F 应用

    •DSP 应用

    •TI 雷达块贴片

    我认为 MMWAVE_SDK_01_00_00_05是 (在 CCS 中编译后):

    •标头=我不知道在哪里找到它

    •R4F 应用= xwr16xx_mmw_mss.bin

    •DSP 应用= xwr16xx_mmw_dss.bin

    •TI 雷达块贴片 = xwr16xx_mmw.bin

    是真的吗? 对于闪存器件、可在 iniflash 中选择:

    元图像1: 标题=我不知道在哪里找到它

    Meta Image 2: R4F 应用程序= xwr16xx_mmw_mss.bin

    Meta Image 3: DSP 应用= xwr16xx_mmw_dss.bin

    Meta Image 4:TI 雷达块贴片 = xwr16xx_mmw.bin

    我认为可以使用它、但我不确定、因为 本  手册中建议使用 Image Creator 实用程序创建多核数据、但我不知道如何操作以及原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michal、

    这种情况并非如此、您只会在 IWR1642的 Meta Image 1中刷写单个映像。 您需要首先构建 DSS、当您构建 MSS 二进制文件时、DSS 二进制文件将自动集成。

    对于部署和调试模式、我强烈建议您按照用户指南中的步骤操作: dev.ti.com/.../

    如果您有更多问题、请告诉我!


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的帮助。 我没有安装 CRC。 它在对 bin sibor 进行正时进行了 mystage. 现在一切都正常工作。

    Michal