This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:参数调优

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659658/tdc1000-tdc7200evm-tuning-of-parameters

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

在进行实验时、一旦我获得 ToF 读数、然后提高流速、我就会得到稳定/可靠的结果、直到达到某个点。 然后、我需要对寄存器值进行微调以提高效率。 该设置是否具有适用于所有流速的标准/理想设置、或者是否必须针对不同流速进行调整。 如果需要调优、在进行流量计时如何使其自动运行?

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prudhvi 您好!

    您需要更改哪些参数才能捕获增加的流速? 您希望捕获的流速范围是多少(或者更具体地说、您需要测量的最大和最小 deltaToF 是多少)?

    通常、如果您可以将监听周期设置得足够长、以涵盖最大预期飞行时间(这应该是最大流速下的上游 ToF)、 您设置了消隐时间、以便它涵盖传感器振铃周期、而不屏蔽最小预期飞行时间的回波(这应该是最大流速下的下游 ToF) 然后、您应该能够覆盖整个流速范围。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Scott、
    感谢您的即时帮助。 我刚才讨论了如何更改您提到的 TDC1000和7200的不同参数。 稍后我将返回准确的参数。

    此致、
    Prudhvi Sagar。