This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:iwr1443 EVM

Guru**** 2599115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654452/ccs-iwr1443boost-iwr1443-evm

器件型号:IWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

  我找到代码 Vital.Sign 中提到的图片,  

@图像 html vitalSignsProcessing_BuildingBlocks.png ,您能告诉我这张图片的路径吗?  

非常感谢~

此致

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhang、

    未显示任何图片、请重新设置或指明页码。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、June、

    请重新发布图片或提供一个页码以供查看。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    行"@image html vitalSignsProcessing_buildingblocks.png"被写入 VitalSmiss_lab 的 main.c 文件的第103行中。 ANW、我想知道是否有任何有关 VitalSmoss_lab 的官方文档、就像 MMW_lab 具有 doxygen 一样???

    谢谢
    此致、
    千兆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Taiga 和 June、

    我们没有与最新 SDK 相对应的此映像版本、但将在2月初提供更新版本的生命体征演示(附带说明处理构建的适当文档)。 请继续关注 TI-Resource Explorer。


    谢谢、
    Akash