This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:GUI 中的流程公式

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657971/tdc1000-tdc7200evm-flow-equation-in-gui

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

我将使用连接到 TDC1000-7200 EVM 的随附 GUI 执行流量实验。 数据将导出到 Excel 工作表中、该工作表还会计算流速(m/s)。 我如何知道方程式中的参数、例如"换能器之间的长度"、因为它会影响计算出的流速。 我能否得到 GUI 用于计算流量的最终公式。

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它使用的等式与此处所示的等式相同: www.ti.com/.../snia020.pdf

    但是、我不相信在当前 GUI 中有任何地方可以输入一些所需参数、即路径长度和管道的半径/直径。

    此时、最好使用 Excel 公式中的输出 Δ TOF 值、使用您自己的参数计算流速。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持