This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:RADAR Studio 记录问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657712/iwr1443boost-radar-studio-recording-issues

器件型号:IWR1443BOOST

您好!

我在 RADAR Studio 中的线性调频脉冲配置遇到了一些问题。 有时数据会损坏、如下所示。

有时相同的配置可以工作、IT 错误似乎是随机发生的。

我是否可以通过任何方法来避免这个问题? 感谢您的回答。

此致

Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    您可以向我发送您正在使用的配置吗? 您是在连续模式还是线性调频脉冲模式下运行?  如果可能、您能否发送 RADAR Studio 配置屏幕的屏幕截图? (静态配置、数据配置和传感器配置或控制流)。   

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    您是否能够解决您的问题? 如果没有、有关您的问题的更多信息将非常有用。

    此致、
    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    很抱歉耽误你的回答。 本周再次尝试了我的配置、对于上周遇到问题的所有线性调频脉冲配置、错误似乎已经停止。 在本周的记录中没有任何问题。

    感谢您的回答

    此致、
    Karl