This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:AFE5809抽取滤波器响应的表达式

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653483/afe5809-expression-of-afe5809-decimation-filter-response

器件型号:AFE5809

您好!

 我正在阅读 AFE5809产品说明书、在第57页的"抽取滤波器响应的表达式"章节中发现了一些难以理解的内容。 在我看来 ,EQ.5-EQ.7是相同的,这意味着不同抽取因子 M 的输出 Y 将是相同的。但是,数据表中说 ,AFE5809的抽取滤波器是对称的 M×16阶 FIR 滤波器,这意味着

Y[n]= c0 * X[n]+ C1 * X[n-1]+...CN * X[n-N]。

请告诉我、我的视力很弱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     大家是否仍在圣诞假期?

     另一个问题是、如果我想在系统中使用大约7个 AFE5809和1个 FPGA、并且采样速度为20MSPS、并且我们不打算使用 CW 模式、我们应该如何设计时钟输入? 我们应该使用额外的时钟缓冲器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feng、

    似乎您可能是指较旧版本的数据表。
    您可以在 www.ti.com 上的 AFE5809产品文件夹中找到最新版本
    最新修订日期为2015年8月。

    我相信,在最新的修订版中,方程式(9、10、11)(第79页)已经得到更正。

    有关跨多个 AFE 的时钟配置、请参阅图109以了解 ADC 时钟分配网络。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 现在、我有了最新版本。

    关于 SPI 接口(寄存器读取和写入)、由于我有7个由一个 FPGA 控制的 AFE5809、我想知道是否可以在这些 AFE 之间共享 SCLK SDATA 和 SEN 引脚、同时为每个单独的 AFE 保留 SDOUT。

    谢谢您!

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Feng:

    是的、可以在 AFE 之间共享 SCLK、SDATA 和 SEN 引脚。