This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:在哪里可以获取用于评估 AFE5809 LVDS 接口的 FPGA Verilog 或 VHDL 代码?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653110/afe5809evm-where-can-i-get-the-fpga-verilog-or-vhdl-code-for-evaluating-the-afe5809-lvds-interface

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5809

请提供用于连接 AFE5809 LVDS 接口的 FPGA 代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subash、

    您可以通过以下链接下载 FPGA 代码: www.ti.com/.../slwc115
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装给定的应用程序后、在哪里可以找到源代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    源代码将安装在以下位置:
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\Source Code
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未找到上述目录源代码、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subash、

    我已验证安装、默认安装目录为  C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro

    可执行文件会创建一个"源代码"目录、FPGA 代码将位于此处。

    请以管理员模式运行 exe,并检查防火墙或 AVS 是否不会中断安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我再次安装、我看到了.qar 文件、它是 Quartus 项目文件。 我能否获得 Xilinx 项目文件、因为我将7系列 Xilinx FPGA 与您的 AFE 芯片结合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、我们没有 Xilinx 项目文件。