This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1312EVM:未在感应解决方案 GUI 上报告电感/频率

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1312EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659266/ldc1312evm-not-reporting-inductance-frequency-on-sensing-solutions-gui

器件型号:LDC1312EVM

您好、感应传感团队、

我和我的一位客户在使用 LDC1312EVM 时遇到了问题;该器件未在传感解决方案 GUI 上报告电感/频率测量值、仅报告原始代码。 我们尝试使用随附的 TI-TXT 固件进行刷写、但没有取得任何成功。 有什么建议吗?  

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、
    请注意、该器件仅报告表示传感器频率与参考频率相关的原始数据。 GUI 会进行计算以转换为电感、但如果您不提供正确的电容值、或其中一个分频器值设置为0或输入的时钟频率设置为0、则会产生错误或无效的结果。 如果您使用的是 EVM、则可以查看 LDC1312EVM 用户指南的图24和25以了解示例设置(www.ti.com/.../snou135)。
    请告诉我们这是否解决了问题。
    谢谢!
    Luke