This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:LC 滤波器解决方案

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87524B-Q1, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659037/awr1642-lc-filter-solution

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件:LP87524B-Q1

您好!

我在查看 LC 滤波器解决方案文档时遇到了几个问题:

1) 1)是否可以购买预编程为3.3V、1.2V、1.0V 和1.8V 输出的 LP87524B-Q1? 如果不是、请查看以下问题:

2) 2) PMIC (LP87524B-Q1)默认输出电压为3.3V、1.2V、1.8V 和2.3V。 需要对这些引脚进行重新编程、以输出3.3V、1.2V、1.0V 和1.8V 电压。 AWR1642芯片能否处理射频引脚上的1.8V 和2.3V 以及1.8V (VCO、APLL...) 引脚? 从数据表中看、它看起来不是很好。

3) 3)如果 AWR 引脚无法处理默认电压、正确的步骤是否是将一个0欧姆电阻器与1.8V 和2.3V 串联。 我们必须对 LP87524B-Q1进行编程、然后焊接0欧姆电阻器。 这是正确的还是有更好的解决方案? 对于大量电路板、使用2 0欧姆电阻器进行焊接似乎非常困难。

4) 4)如果 AWR 芯片具有3.3V 和1.2V (由数字 I/O 以及内核数字和 SRAM 供电)并且没有1.8V 和2.3V、是否存在任何问题?

谢谢、
Faiz Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faiz、
    PMIC、LP87524J 的型号将默认电压为3.3V、1.2V、1V 和1.8V。
    在使用 LP87524B 器件时、该变体可避免列出的所有复杂性。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 谢谢 Vivek!