https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657406/awr1642-pmic_clk_out
器件型号:AWR1642大家好、团队、
我想启用 PMIC_CLK_OUT 引脚、将 PMIC 时钟信号发送到 PMIC SYNC_IN。
为了启用 PMIC_CLK_OUT、 AWR16xx_14xx TRM 中描述了如下序列;
1.通过使用时钟门寄存器字段关闭时钟来禁用时钟。
2.根据所需的时钟频率向时钟分频器寄存器字段写入分频器值。
3.在时钟源寄存器字段中写入所述可用时钟源的选择
表3-2. 相应的时钟源值在寄存器字段说明中提到。
4.通过写入时钟门寄存器字段来门控时钟来启用时钟。
在执行该序列之前、应在表3-4中的 PMIC 寄存器处设置 PMIC 时钟、但 TRM 中没有详细说明。
我想 设置 2MHz 抖动时钟。 请帮助我获取 详细配置或示例。
此致、
劳埃德