This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:将 TDC1000-TDC7200EVM 连接到 Arduino。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658898/tdc1000-tdc7200evm-connect-tdc1000-tdc7200evm-to-arduino

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

大家好、

我有关于 TDC1000-TDC7200EVM 的问题。
我需要使用此板来评估两个超声波换能器(一个是 TX、另一个是 RX)之间的空气距离。
我知道 ToF 是由 TDC7200模块计算的、但在用户指南中、该值仅通过使用 GUI 可见。
事实上、我需要 TDC1000-TDC7200EVM 用于不需要 PC 的便携式应用。
问题是:我能否将此板连接到 Arduino 以传输 Arduino 上的 ToF 值?
如果答案是肯定的、我该怎么做?
非常感谢你能抽出时间。
路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luigi、

    ToF 值从 TDC7200读取并存储到 EVM 上的 MSP430微控制器中。 当然、您可以将 MSP430连接到另一个微控制器以实现额外功能、但是如果有足够的 GPIO 可满足您的需求、您只需自行使用 MSP430即可。

    例如、本主题讨论如何使用一些可用的 GPIO 与 Arduino 进行 UART 通信: e2e.ti.com/.../654845

    EVM 用户指南中提供了完整的 EVM 原理图和布局、网址为 :www.ti.com/.../sniu021a.pdf

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!