This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450-Q1:PGA450-Q1和 PGA460-Q1之间的差异

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460-Q1, PGA450-Q1, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658941/pga450-q1-difference-between-pga450-q1-and-pga460-q1

器件型号:PGA450-Q1
Thread 中讨论的其他部件:PGA460-Q1PGA460

您好!

请告诉我 PGA450-Q1和 PGA460-Q1之间的技术差异吗?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kato、

    简而言之、PGA460在性能(最大单记录范围为11m 而非7m)、功耗(提供300uA 低功耗模式)、尺寸(TSSOP16而非 TSSOP28)和成本(1k 单位为1.65美元、而不是2.60美元)的各个方面都表现出色。

    主要技术差异在于 PGA460作为数字状态机运行、因此它仅用作从器件。 PGA450提供集成的8051、但要手动编程到 PGA450中的功能现在已在 PGA460中进行硬编码。 PGA460提供了其他功能、可优化短距离和远距离测量的驱动器强度和接收器滤波。

    您的应用是什么?您打算如何集成超声波传感器? 根据您项目的详细信息、我可能会推荐 PGA460与 PGA450。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem-San:

    感谢您的快速回复。

    我们客户考虑使用的产品如下所示,您能否告诉我您建议在这种情况下使用的器件型号?

    目的           :检测人员接近的情况
    对象            :人员
    检测距离:30cm ~ 2m

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    对于0.3~2m 范围内的人员检测、PGA460将是最合适的器件。

    我建议客户查看产品页面上提供的 PGA460配套资料,以更好地了解超声波如何用于此应用,并观看“使用 PGA460-Q1进行超声波感应”视频系列( training.ti.com/ultrasonic-sensing-pga460-q1 ),以直观地观看 PGA460器件的实际应用演示。

    查看配套资料后、请告诉我您是否有任何特殊问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akeem-San:

    感谢您的建议。

    如果我有其他问题、我理解并将与您联系。

    此致、
    加藤