This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-GASEVM:TDC1000 -带 TDC1000-BESTEVM 的 GASEVM 的基本设置问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658920/tdc1000-gasevm-basic-set-up-questions-for-tdc1000---gasevm-with-tdc1000-bestevm

器件型号:TDC1000-GASEVM

你(们)好。

我目前正在尝试使用两个200kHz 传感器设置 TDC1000 - GASEVM。 换能器间隔~ 5cm 并通过空气发射。 众所周知、我甚至很难在 STOP 和 COMP_IN 引脚上看到基本操作。 我唯一能够看到的是开始脉冲和一些令人兴奋的脉冲、这些脉冲位于符合软件中我的设置的 BESTEVM 电路板 J1上。 脉冲具有正确的频率。

在 VCOM 和 COMP_IN 引脚 I 处测量2V。 在 STOP 引脚上、没有发生任何情况。

我尝试通过此论坛(例如 https://e2e.ti.com/support/sensor/ultrasonic/f/991/t/611962 )和 Google 找到答案,并使用设置进行了讨论。 但是,我没有看到任何有意义的东西。

也许您可以查看我的设置、并检查是否有错误、或者我的问题是否有其他原因。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回波超时控制设置得太低、TDC1000会在脉冲到达接收传感器之前超时测量。 我会将其提高到初始测试的最大值。 请参阅数据表中的此图、以更好地了解设置如何影响测量时间段: