This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5812:最小可检测压力

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653606/afe5812-minimum-detectable-pressure

器件型号:AFE5812

你好。

我想检查使用 AFE5812可以获得的最小可检测压力是多少。  我的传感器的灵敏度为-52dB。 或者、我是否可以计算最小可检测压力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    张您好、

    对延误表示歉意。
    您是否能够找到有关 AFE5812的问题的答案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张  

    要回答您的问题、我们需要将您的 dB 数与我们的输入参考噪声 IRN 规格相关联。  

    如您所知、dB 是一个相对数字。 如果没有参考点,我们就找不到 aboulate votlage。 50ohm 负载上的1mW 定义为0dBm。   

    换能器灵敏度也意味着双向插入损耗。  它也使用 dB。  您说的是 dBm 还是 dB?

    在 AFE 侧、我们将输入参考噪声指定为0.75至0.85nV/rtHz。 假设我们使用0.8nV/rtHz RMS、并假设通带为15MHz;则输入噪声级别为0.8*sqrt (15M)=3uV RMS 或8.7uVpp。 这意味着我们的 AFE 可以检测到高于10uVpp 的信号。  

    因此、您需要确定您的传感器电气输出是否高于10uVpp。 它取决于换能器在收发器模式下工作时的双向插入损耗以及发送器电压。  

    谢谢!