This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-PGA460:BOOSTXL-PGA460

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460-Q1, PGA460, BOOSTXL-PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658767/boostxl-pga460-boostxl-pga460

器件型号:BOOSTXL-PGA460
Thread 中讨论的其他器件:PGA460-Q1PGA460

支持路径:/工具与软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/板/软件问题/

您好!
请告诉我在哪里可以找到 boostxlpga460-firmware.bat 文件的32位版本。  我去了 E2E、但找不到它。 抱歉。

Tks 和 br


Kenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kenzo、

    您可以在 PGA460-Q1 EVM GUI 的安装目录中找到名为"pga460_FW_INSTALL_320.zip"的压缩软件包。
    默认安装目录路径应类似于:
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\PGA460Q1EVM\PGA460Q1EVM-1.0.1.2

    将内容解压缩到 MyDocuments\BOOSTXL-PGA460文件夹中、并运行一次性设置以安装 LaunchPad 驱动程序、然后使用 PGA460 GUI 安装 PGA460固件。