This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:RADAR Studio:"arm""触发帧"按钮

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658776/iwr1443boost-radar-studio-arm-and-trigger-frame-buttons

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

我将使用 IWR1443 -> mmWave DevPack -> TSW1400硬件链执行一些 Radar Studio 评估、并已达到能够完全配置系统的程度。  

但是、我对该文档有疑问

问题1:它说数据采集的总周期(=帧周期 x 帧数)< 10秒、这意味着什么剂量?



我在 RADAR Studio 中使用此设置成功收集了一些数据,使用了一个 TX 和四个 RX 通道。我可以获取数据文件,大小为204800KB。


与文档不同、此处的总信号时间为100秒(我的帧周期为1、帧数为100、传输时间为100s)远超过10秒。 在操作中、我首先单击"TSW1400 Arm"、直到输出接口显示"[RadarAPI]:TSW1400 Capture Complete (TSW1400捕获完成)"、然后单击"TSW1400 Arm"将数据保存到计算机。

Q2:是这样吗? 因此,只要数据量在1 GB 以内(TSW1400存储上限),我就不关心总信号时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    [引用用户="Eric Wolf"] Q1:它说数据采集的总周期(=帧周期 x 帧数)< 10秒,这意味着什么剂量?[/引用]

    回答:运行配置中的每个帧所需的时间等于 X 。 = 100帧*1000 ms = 100秒

    [引用用户="Eric Wolf"]

    我首先单击"TSW1400 Arm"、直到输出接口显示"[RadarAPI]:TSW1400捕获完成"、然后单击"TSW1400 Arm"以将数据保存到计算机。

    Q2:是这样吗? 因此,只要数据量在1 GB 以内(TSW1400存储上限),我就不关心总信号时间。

    [/报价]

    答案:不 单击 TSW1400 Arm 后、TSW 将等待帧开始、然后再捕获数据。 如果帧未启动、TSW 最终将超时并尝试以任何方式捕获数据。 这就是输出二进制文件大小合适的原因。  正确的步骤是单击"TSW1400 Arm"、等待1秒钟以完成布防过程、然后单击"Trigger Frame"。  

    您的总帧时间为(100us + 120us)* 128线性调频脉冲= 28.16ms。  您可以在3秒内运行100帧、因此没有理由让周期性这么大。

    此致、

    Justin