This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:HDC1080在干燥和寒冷条件下运行。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658752/hdc1080-hdc1080-in-dry-and-cold-condition

器件型号:HDC1080

您好、先生、

即使在冬天、传感器也能检测到水吗? 它是干燥和寒冷的状态。  

Hugo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、
    HDC1080在某些冬季条件下(在建议的工作条件下)运行时,没有任何因素会妨碍 HDC1080工作,如 HDC1080数据表第7.3节"建议的工作条件"中所述:

    温度传感器环境工作温度:-40°C 至125°C
    2.湿度传感器(1)环境工作温度:-20至70°C
    湿度传感器(1)功能工作温度-20至85°C


    此致、
    何塞