This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080EVM:一个 GUI 上有两个板

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080EVM, HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658977/hdc1080evm-two-boards-on-one-gui

器件型号:HDC1080EVM
主题中讨论的其他器件:HDC1080

尊敬的团队:

是否可以 将两个 HDC1080EVM 与一台 PC 相连并在一个感应解决方案 EVM GUI 工具上通过两个传感器进行测量?

谢谢、此致、

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Basil:

    用于大量传感产品(包括 HDC1080)的传感 GUI 解决方案不支持多个器件。 它一次支持一个 EVM。

    我们所做的是基于 Arduino 的软件示例、其中包含以下链接中的培训视频、能够以最少的工作量实现低成本设置。
    www.ti.com/.../support

    此致、
    何塞